This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2111:如何读取 MSP420FR2111的不同欺骗 ID

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2111, MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/808167/msp430fr2111-how-to-read-different-deceive-id-of-msp420fr2111

器件型号:MSP430FR2111
主题中讨论的其他器件: MSP-GANG

尊敬的先生


    l 使用 MSP430FR2111作为产品中的控制器、l 需要区分不同的器件;因此 l 读取 器件 ID `s lotwater 参数、代码如下所示、但 l 发现批次水 ID 是相同的、


`s 原因是什么? 您能不能帮助解决问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还应使用 Die X Pos 和 Die Y Pos ....

    获取器件
    # JTID 熔丝芯硬软 LotWafer DieX Diey
    0 91  正常  3180 1104 12   013BB046 0D00 1E00
    1 91  正常  3180 1104 12   013BB046 1200 1E00
    2 91  OK  5435 0100 10  10 ADE98146 0A00 2100
    3 91  OK  5435 0100 10  10 ADE98146 0400 2000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 du:

      该批次晶圆 ID 存储晶圆的 ID 编号、因此无法区分不同的器件。 您可以尝试区分芯片 X 位置和芯片 Y 位置、或在下载程序时设置不同的 SN 序列号来区分它们。

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson

         您能否说出批次晶圆 ID 以及裸片 x 和裸片 y 的含义? 还有一个问题 可以在使用 MSP-GANG 工具下载代码时设置 SN 串行吗?   非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 du:

     

     您可以从下面的链接中获取所需的信息。

      https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/739249/2729291?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=die%20x%20die%20y#2729291

    此致、

    Johnson