This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5510:是否有可从 MSP430F5510读取的唯一芯片 ID?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/809229/msp430f5510-is-there-a-unique-chip-id-that-can-be-read-from-the-msp430f5510

器件型号:MSP430F5510

您好!

 不是问题、只是一个查询。

  是否有可 从 MSP430F5510读取的唯一芯片 ID? 在数据表中找不到一个问题、尽管这可能意味着我找不到合适的位置。

 谢谢!

-Rich Mullen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、您可以读取 TLV 表中的值、如晶圆 ID 以及唯一的 X 和 Y 芯片位置值。

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如...

    获取器件
    # JTID 熔丝芯硬软 LotWafer DieX Diey
    1 91  正常  3180 1104 12    013BB046 0D00 1E00
    2 91  正常  3180 1104 12    013BB046 1200 1E00
    3 91  正常  3180 1104 12    013BB046 2700 2E00
    4 91  正常  3180 1104 12    34449346 2200 3600

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gary! 我们计划使用该信息作为序列号来跟踪产品历史记录。