This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:MSP430FR6043

Guru**** 2535800 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, MSP430FR6043, TIDA-01486

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/808328/msp430fr6043-msp430fr6043

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6043TIDA-01486

您好!

  我有 EVM430-FR6043、并希望将其用于我的应用之一、其中包括4个传感器。 正如您在论坛上的一个主题帖中所提到  的、您有一个 TI 参考设计、可扩展2个通道以支持4个传感器。 此设计具有外部功率级和附加增益、可测量大型管道中的流速。 我对此感兴趣。 请您在下面提到的邮箱 ID 上分享设计相关文档。

azista.ahmedabad@gmail.com

我期待你们作出审慎的回应。

谢谢、

Azista

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Azista、

    这是您要讨论的参考设计吗?

    http://www.ti.com/tool/TIDM-02003

    所有设计文件均可在此处的"设计文件"部分找到。

    谢谢、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

          我已经下载了这些设计文件。 但我提出了一个新应用、在该应用中、我要将4个换能器连接到单个 MSP430FR6043、在我浏览您的论坛时、我提出了一个类似的问题。 其中、您已向提问者发送了修改所需的文档、 其中包含 TI 参考设计 、该设计扩展了2个通道以支持4个传感器。 此设计具有外部功率级和额外的增益、可用于测量大型管道中的流速。我请求您在下面提到的邮件 ID 中与我分享相同的信息。

    azista.ahmedabad@gmail.com

    谢谢、

    Azista

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Azista、

    以下是4传感器设计的链接:

    http://www.ti.com/tool/TIDA-01486

    此设计专为水流测量而设计。 它是使用 FR6047器件设计的、但我相信它具有您所需的功能(如果我错了、请纠正我的错误)。

    您是否正在设计水或燃气?

    谢谢、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

         非常感谢您的链接。 这正是我想要的。 我的设计适用于气体流量应用、但我将相应地从 TIDA-01486提取并修改所需的器件。如果您有任何类似 TIDA-01486的设计、例如用于气体应用的 TIDA-01486、请将 EVM430-FR6043用于4个传感器、请与我分享。 如需了解、我将继续使用您提供的链接。

    谢谢、

    Azista