This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6723A:关于共模中的 VREF 端子输入电压

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/808192/msp430f6723a-regarding-vref-terminal-input-voltage-in-common-mode

器件型号:MSP430F6723A

您好!

我想使用具有单端输入的 ΔΣ 型 AD 转换器(SD24_B)。

信号电平介于0~3V 之间。此时、是否可以将与 AVCC 相同的电压输入到 VREF 端子?

增益用于1、AVCC 为3.3V 且 SD24REFS = 0。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到您提议的内容有几个问题:

    VREF 端子的最大值为1.5V。 您不能为此终端输入相同的 AVCC 电压(3.3V)。

    单端输入可与 SD24_B 外设配合使用、但您需要确保不违反差分输入电压规格:

    使用增益1、您可以提供的最大差分输入电压为.92V。 不支持输入3V 的单端信号电平。

    谢谢、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    表5-35中的共模输入电压范围不 是单端输入的含义?

    如果是、这意味着什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    共模输入电压是 ADC 正负端子"共"的电压。 让我举例说明如何应用这些规格:

    共模输入电压范围的最大值为数据表中给出的 AVCC (3.3V)。 使用增益为1 (+/- 920mV)的差分输入电压规格、这意味着我们理论上可以将3.3V 输入到一个端子、并将3.3V - 0.92V = 2.38V 输入到另一个端子。 低于2.38V 的电压将违反差分输入规格。 可以将共模电压视为施加到两个输入端的2个电压的平均值。 因此、对于该示例、(3.3 + 2.38)/2 = 2.84V 是正负输入的"共模"电压、即共模电压。 这有道理吗?

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢、

    Mitch