This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430L092:MSP430L092

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430L092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/807370/msp430l092-msp430l092

器件型号:MSP430L092

您好!

我需要检查 BYPASS、SAMPLE/PRELOAD、EXTEST 寄存器是否工作。 如何为三个运算设置向量衰减。 可以帮帮我  

谢谢、此致、

Vinothkumar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vino、

    遗憾的是、我不确定 BYPASS、SAMPLE/PRELOAD 和 EXTEST 寄存器是什么、并且在 MSP430L092数据表或系列用户指南中看不到它们的任何引用。  您能澄清一下您的要求吗?  

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    IEEE 标准1149.1定义了九条测试指令。 在九条指令中、需要三条(BYPASS、 SAMPLE/PRELOAD、 EXTEST)和六条(INTEST、 RUNBIST、 CLAMP、 HIGHZ、 IDCODE、  USERCODE)是可选的。

    BYPASS=串行数据将通过 IC 从 TDI 传输到 TDO、而不会影响 IC 的运行

    SAMPLE/PRELOAD =选择 TDI 和 TDO 之间连接的边界 yscan 寄存器。 在这个指令期间、边界 yscan 寄存器可通过一个数据扫描操作来访问

    EXTEST =在这个指令期间、边界扫描寄存器被访问以通过 BOUNDARY 输出在片外驱动测试数据、并通过 BOUNDARY 输入在片外接收测试数据

    MSP430L092可以执行以下操作吗?

    谢谢、

    VINoth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinoth 您好、

    明白。  遗憾的是、除了 BYPASS 之外、MSP430不支持边界扫描。  如需了解更多相关信息、请访问 :http://processors.wiki.ti.com/index.php/JTAG_(MSP430)

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    感谢您的宝贵重播、

    我需要帮助来执行 BYPASS 寄存器、如何访问 JTAG 引脚、因为一个引脚具有(SPI_CS/TCLK/P2.0/TA0.2/TA1.2/TA1.1)这个设计以及如何使用矢量集来执行 BYPASS。

    谢谢、

    VINoth.