This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2332:在地址"0xFFE&quot 处中断;没有可用的调试信息、或者在程序代码之外。

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2332
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/808445/ccs-msp430g2332-break-at-address-0xfffe-with-no-debug-information-available-or-outside-of-program-code

器件型号:MSP430G2332

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 MSP430G2332处理一个项目、并且不断收到消息"break at address "0xfffe"、没有可用的调试信息、或者在程序代码之外"。 我拥有我所需的所有软件和代码、因为它由 TI 在其中一个产品页面上提供。 在查看类似论坛后、我认为这很可能是 lnk_msp430g2332.cmd 中的存储器映射问题、因此我检查了与哪个地址0xFFFE 相关、这实际上是复位。 我没有看到任何问题、但我不熟悉编码微处理器、因此很可能缺少一些东西。 我粘贴了我在下面使用的 lnk.msp430g2332代码以及我的问题的屏幕截图。

/*==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== *
//版权所有(c) 2016,Texas Instruments Incorporated */
/*保留所有权利。 *
/**//
/*以源代码和二进制形式重新分发和使用,带或不带*/
/*如果符合以下条件,则允许进行修改*/
满足以下条件:*/
/**//
/*源代码的重新分发必须保留上述版权*/
/*注意、此条件列表和以下免责声明。 *
/**//
/*二进制形式的再发行必须复制上述版权*/
/*注意、*/中的此条件列表和以下免责声明
/*随分发提供的文件和/或其他材料。 *
/**//
/*德州仪器公司的名称和*/的名称均不相同
/*其贡献者可用于认可或推广衍生产品*/
/*来自此软件,未经特定的事先书面许可。 *
/**//
/*本软件由版权所有者和贡献者"按原样"提供*/
/*和任何明示或暗示的保证、包括但不限于*/
/*特定适销性和适用性的隐含保证*/
/*不承认目的。 在任何情况下、版权所有者或*/均不得
/*捐助者应对任何直接、间接、偶然、特殊、*/负责
/*示例性或必然的损害(包括但不限于*/
/*采购替代货物或服务;丧失使用、数据或利润;*
/*或业务中断)
/*无论是合同、严格责任还是侵权行为(包括疏忽或*/)
/*否则)因使用本软件而以任何方式产生,*/
/*即使被告知可能发生这种损害。 *
/*==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== *

/********* /
/* lnk_msp430g2332.cmd -用于链接 MSP430G2332程序的链接器命令文件*
/**//
/*用法:lnk430 -o -m lnk.cmd */
/* cl430 z -o -m lnk.cmd */
/**//
/*------------------ *
/*这些链接器选项仅用于命令行链接。 对于 IDE 链接、*/
/*您应该在 Project Properties 中设置链接器选项*/
/*-c link using C conventions */
/*-stack 0x0100软件栈大小*
/*-heap 0x0100堆区域大小*/
/**//
/*------------------ *
/*版本:1.184 */
/*------------------ *

/ /
/*指定系统内存映射*/
/ /

存储器

SFR:origin = 0x0000、length = 0x0010
外设_8位:origin = 0x0010、length = 0x00F0
peripherals_16BIT:origin = 0x0100、length = 0x0100
RAM:origin = 0x0200,length = 0x0100
INFOA:origin = 0x10C0,length = 0x0040
INFOB:origin = 0x1080、length = 0x0040
INFOC:origin = 0x1040,length = 0x0040
INFOD:origin = 0x1000,length = 0x0040
闪存:origin = 0xF000,length = 0x0FE0
INT00:origin = 0xFFE0、length = 0x0002
INT01:origin = 0xFFE2,length = 0x0002
INT02:origin = 0xFFE4,length = 0x0002
INT03:origin = 0xFFE6,length = 0x0002
INT04:origin = 0xFFE8、length = 0x0002
INT05:origin = 0xFFEA,length = 0x0002
INT06:origin = 0xFFEC,length = 0x0002
INT07:origin = 0xFFEE,length = 0x0002
INT08:origin = 0xFFF0,length = 0x0002
INT09:origin = 0xFFF2,length = 0x0002
INT10:origin = 0xFFF4,length = 0x0002
INT11:origin = 0xFFF6、length = 0x0002
INT12:origin = 0xFFF8,length = 0x0002
INT13:origin = 0xFFFA,length = 0x0002
INT14:origin = 0xFFFC,length = 0x0002
复位:origin = 0xFFFE,length = 0x0002

/ /
/*指定段分配到内存中*/
/ /

部分

.bss:{}> RAM /*全局和静态变量*/
.data:{}>RAM /*全局和静态变量*/
.TI.noinit:{}>RAM /* for #pragma noinit */
.sysmem:{}> RAM /*动态内存分配区域*/
.stack:{}> RAM (高)/*软件系统堆栈*/

.text:{}> FLASH /*代码*/
.cinit:{}> FLASH /*初始化表*/
.const:{}> FLASH /*常量数据*/
.cio:{}>RAM /* C I/O 缓冲器*/

.pinit:{}> FLASH /* C++构造函数表*/
binit:{}> FLASH /*启动时初始化表*/
init_array:{}> FLASH /* C++构造函数表*/
.mspabi.exidx:{}> FLASH /* C++构造函数表*/
.mspabi.extab:{}> FLASH /* C++构造函数表*/
#ifdef __TI_Compiler_version
#if __TI_Compiler_version >=15009000
#ifndef __large_data_model__
.TI.ramfunc:{} load=flash,run=RAM,table (BINIT)
其他
.TI.ramfunc:{} load=flash | FLASH2、run=RAM、table (BINIT)
#endif
#endif
#endif

infoA:{}>INFOA /* MSP430 INFO 闪存段*/
infoB:{}>infoB
infoC:{}>infc.oC
infoD:{}> infod

/* MSP430中断矢量*/
.int00:{}>int00
.int01:{}>INT01
Port1:{*(.int02 )}> INT02 TYPE = VECT_INIT
端口2:{*(.int03 )}> INT03类型= VECT_INIT
USI:{*(.int04 )}> INT04类型= VECT_INIT
ADC10:{*(.int05 )}> INT05类型= VECT_INIT
.int06:{}>INT06
.int07:{}>INT07
TIMER0_A1:{*(.int08 )}> INT08 TYPE = VECT_INIT
TIMER0_A0:{*(.int09 )}> INT09 TYPE = VECT_INIT
WDT:{*(.INT10 )}> INT10类型= VECT_INIT
.int11:{}>int11
.int12:{}>int12
.int13:{}>int13
NMI:{*(.int14 )}> INT14类型= VECT_INIT
.reset:{}> reset /* MSP430 Reset vector */

/ /
/*包括外设内存映射*/
/ /

l msp430g2332.cmd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定具体的问题是什么、但团队成员建议我尝试创建新项目以创建更新的目标并将我的所有代码移动到上方。 我这样做了、我不再遇到问题。