请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 你(们)好
我是免费 RTOS 的新手、可以使用 MSP432E401Y 学习它。
我刚刚尝试执行一个包含两个任务的代码、第一个任务在控制台上打印"Task1"、第二个任务打印"Task2"。
我构建它时没有任何错误。 当我运行它时、只有"Task1"在控制台上连续打印。 执行卡在第一个任务函数中、并且会转到第二个任务。
可能的原因是什么?如何解决?
我对这两个任务都给予了同等的优先级。
此外、如果我为第二个任务提供更高的优先级、"Task2"会继续打印。
代码如下:
void thread1 (void *p2)
{
for (;;)
{
printf ("Task1");
}
}
void thread2 (void *p)
{
for (;)
{printf ("Task2")
}
}
int main (void)
{
/*调用驱动程序初始化函数*/
Board_init();
xTaskCreate (thread1、"A"、1024、NULL、1、NULL);
xTaskCreate (thread2、"b"、1024、NULL、1、NULL);
vTaskStartScheduler();
返回(0);
}