This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:关于在极冷环境中进行 DCO 优化的方法

Guru**** 2968610 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/807752/msp430fr2433-about-the-method-of-dco-optimization-in-extremely-cold-environment

器件型号:MSP430FR2433

您好、社区成员、

我对 MSP430FR2433的“DCO”和“FLL”有以下问题。


客户的应用被认为在正常温度环境到极冷环境(大约-30°C)中使用。
由于环境温度发生变化、因此实现了 DCO 软件修整。 (请参阅 msp430fr243x_cs7.c)

但是、当 MSP430FR2433在非常冷的环境(大约-30°C)中从复位状态进入激活模式时、DCO 抽头将在 DCO 初始化时达到511的最大值。

  1. 当 MSP430一直运行在激活模式中时、针对 DCO 的软件修整的建议频率是多少?
  2. 请告诉我在极冷的环境下释放微型计算机复位时的最佳初始化方法。
  3. 在非常冷的环境中、是否还需要更改 DCORSEL?

它在 DCO 初始化中按如下方式设置。

  • DCO 频率:4.9125MHz
  • DCORSEL:2.
  • DCOFTLIM:4.

此致。
Cruijff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cruijff、

    如果您始终以活动模式运行、我认为您不需要非常频繁地运行软件修整。  我想每隔几秒就会有一次足够快的速度。  尤其是当温度变化非常缓慢时。   

    2.我不知道在-30°C 时需要有什么差异。  Wei 在 以下位置提供了配置 FLL 的建议过程:https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/639224?MSP430FR4133-DCO-set-6MHz-with-FLL 

    3. 如果 DCO 达到511,是否已尝试调整 DCOTRIM?  它可以为您提供所需的范围。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cruijff、

    我想告诉您、我将在接下来的10天内出差、不可用。   我希望上述信息能帮助您解决问题。  如果没有、我将在返回时进一步回顾。   

    在我缺席的情况下、其他社区成员也可能会鸣叫。   

    谢谢、

    JD