This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5739:引脚用法选择

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/807719/msp430fr5739-pin-usage-selection

器件型号:MSP430FR5739

PxSEL0和 PxSEL1选择4使用引脚可以具有的电压。 但是、某些引脚有4个以上的用途、因此必须包含其他内容。 什么????

此外、我不知道哪个可能的引脚用于与主引脚、次级引脚和三级引脚功能相对应。

所有这些都应该在用户指南或数据表中、但我找不到。  

请定义如何设置寄存器以获得所有可能的引脚用途或功能。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在数据表中找到了答案。