This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2033:是否可以通过 BSL 升级控制器固件

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433, MSP430FR2033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/807316/msp430fr2033-is-it-possible-to-upgrade-the-firmware-of-the-controller-through-bsl

器件型号:MSP430FR2033
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2433

 尊敬的先生:

     先生,在我的项目中,我想通过网关 TCPIP(我将使用串行至 TCPIP 转换器)升级固件 。 是否可以在 MSP430系列中使用。如果是、哪个部件号以及如何升级固件。

我已经在使用 MSP430FR2033和 MSP430FR2433。 该器件中的位置。