This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5224:有关复位的问题

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/807447/msp430f5224-questions-about-reset

器件型号:MSP430F5224

您好!

我有几个客户关于 MSP430复位的问题。

Q1)下面是数据表中图5-2的一部分。
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430f5224.pdf
“V (SVSH_+)、MIN”是什么意思? 数据表中没有此类术语。



Q2)复位和复位释放后,每个引脚的状态是什么?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koichiro、

    V (SVS_+)规格有最大值和最小值。 这可以在数据表的第5.28节中找到。 下面是屏幕截图:

    V (SVSH_+)最小规格取决于 SVSMHRRL 寄存器设置。

    用户指南中有一个关键字、解释了不同情况下(包括复位)引脚条件的符号。 请参阅以下内容:

    您可以参考此信息来查看任何外设复位后的引脚设置。 当您转到用户指南中的外设寄存器部分时、您将看到复位条件。 下面是 PxDIR 寄存器的一个示例:

    以下是产品页面的链接、您可以在其中访问数据表和用户指南:

    谢谢、

    Mitch