This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:是否可以在 MSP432 Launchpad 上使用 FreeRTOS、而在 CC2650模块上使用 TI-RTOS?

Guru**** 1791630 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3001, CC2650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/834923/msp432p401r-is-it-possible-to-use-freertos-on-the-msp432-launchpad-but-ti-rtos-on-the-cc2650-module

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:OPT3001CC2650

我正在使用 MSP432 Launchpad 和具有 FreeRTOS 的传感器 BoosterPack。 我在 MSP432和 OPT3001之间建立了 I2C 连接、然后我想将此数据提供给 CC2650、但似乎 CC2650只能使用 TI-RTOS。

是否可以在同一项目中使用 TI-RTOS 的器件和使用 FreeRTOS 的器件之间实现 I2C 连接? 或者、我是否必须切换到将 TI-RTOS 用于我正在使用的所有硬件?

此外、用于 cc2650的 TI-RTOS 驱动程序是否可在 FreeRTOS 中使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adem:

    我将研究这个问题、并在星期三返回。

    谢谢、

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有一段时间没有在这个主题上看到任何活动、因此我将继续并关闭它。 如果您仍遇到问题、请随时重新打开主题帖或创建引用此主题的新主题帖(如果已锁定)。

    谢谢、

    Riz