This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:BSL 对 I2C 请求响应无效内核

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/834581/msp432p401r-bsl-replies-invalid-core-response-over-i2c-requests

器件型号:MSP432P401R

您好,

我尝试通过 I2C 通信与 MSP432 BSL 通信、但得到的默认响应看起来无效。

芯片正在正确进入 BSL 并且能够写入从器件地址0x48 (缺省设置)、但是响应看起来是错误的。

例如、这是一个 I2C 写入数据包(TX BSL 版本)-  80 01 00 19 E8 62

作为回应,我得到- 00 80 02 00 00 00 0F 1D*

对于其他命令、即使我得到精确的响应也是如此。

在另一次尝试使用调试 BSL 时、我使用 CCS 获得了正确的响应。

注:- Debug Build 与 Release 编译没有代码变化

如果我在此处缺少任何配置、请告诉我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjay、

    我将尝试此操作、并在星期三返回。

    谢谢、

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有一段时间没有在这个主题上看到任何活动、因此我将继续并关闭它。 如果您仍遇到问题、请随时重新打开主题帖或创建引用此主题的新主题帖(如果已锁定)。

    谢谢、

    Riz