This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5438A:SBW 不工作:连接到目标时出错:未知器件"

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/829350/ccs-msp430f5438a-sbw-not-working-error-connecting-to-target-unknown-device

器件型号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他器件:MSP-FETMSP-TS430PZ5X100MSP-FET430UIF

工具/软件:Code Composer Studio

我有完全相同的问题;无法使 SBW 正常工作。

我将 JTAG/SBW 速度设置为"慢速"、并修改了 msp430_emu.xml 以添加选择 JTAG 或 SBW 的功能。

示波器上的信号看起来很干净。 我已经为 C1尝试了不同的值。 我已经尝试了从 TCK 到 GND 的4.7K。 我不知道还有什么要尝试的。

仍会出现"Error connecting to target:unknown device"(连接到目标时出错:未知设备)。

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    请告诉我您正在使用的设置的详细信息吗? 是我们的实验板、还是您自己的硬件? 如果不是我们的实验板、您可以分享原理图吗? 您使用的是哪个版本的 CCS? 您是否曾在相同的环境下成功调试过另一个 MSP430? 您使用的是哪个编程器/调试器?

    非常感谢。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我将关闭此线程。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想当有人回复我的帖子时、我会收到一封电子邮件。

    我收到的唯一电子邮件是在缺少活动后收到的。

    我希望有另一个机会作出回应。

    谢谢、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    没问题。 您应该已收到回复邮件。 它可能已被防火墙阻止、或登录到垃圾邮件文件夹中。

    无论如何,情况没有改变。 如果您希望我们处理该问题、我们需要所有请求的信息。

    您收到的错误消息只是表示无法识别已连接的设备。 这可能有太多根本原因、无法从您提供的信息开始。 因此、请将请求的信息发送给我们、然后我们可以从那里获取。 非常感谢。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、对于一个小背景、我的情况(处理器类型、原理图、所有内容)与这个原始问题/问题是相同的、下面是链接:

    CCS/MSP430F5438A:从 JTAG 转到 Spy-Bi-Wire 故障排除

    此外、要回答一些问题:

    1. 它是我们的实验板、还是您自己的硬件?:它是我们自己的板/设计。
    2. 如果实验板不是我们的实验板、您能否共享原理图?:我们正在尝试修改该板以"尝试"SBW、因此原理图不起作用。 该板目前已设置为使用常规的4线(?) JTAG。 我们只是尝试将 SBW 线路连接到 MSP-FET 标准电缆、如文档所述。
    3. 您是否曾在相同的环境下成功调试过另一个 MSP430?: 是的、我们也能够使用相同 CCS 安装的 MSP-TS430PZ5X100上的 SBW。因此我们认为这是一个硬件问题。
    4. 您正在使用哪个编程器/调试器?:CCS 9.01、它在 MSP-TS430上与 SBW 配合使用。

    我想我们只是不确定是否使用 C1以及使用什么价值、文档/解释是粗略的?

    我们是否应该在 TCK 上放置一个下拉/电阻器?

    我们的导线长度是否会成为问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    非常感谢您提供的更多信息。

    点4。

    我的问题与 IDE 不太相关(CCS、当然还有有用的信息)、但它与 您正在使用的调试器接口有关。 它是 MSP-FET 还是 MSP-FET430UIF? 还是第三方工具?

    C1绝对是一个关键点。 我们指定最大值为2.2nF、但基本上这一切都与时序和信号有关。 因此、如果遇到与 MSP 的通信问题、我肯定会建议将其完全删除、仅用于测试。

    不需要在 TCK 上进行下拉。

    信号连接的长度肯定至关重要。 我会尽量缩短电缆连接的长度、同时考虑电缆连接的性质、这意味着影响信号完整性的所有相关因素。 当然、它还涉及所使用的调试接口及其驱动能力、以及由此产生的信号完整性。

    请告诉我使用过的调试接口、并尝试移除复位引脚上的电容器、让我了解该测试的结果。 非常感谢。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调试 Pod 为 MSP-FET。

    C1:好的、如果我们移除 C1、我们应该将 JTAG/SBW 速度更改为"慢速"? 或者更好的问题是:"C1和 JTAG 速度之间的关系是什么?"。

    我实际上是在本周出差。 因此、我将在下周回来时尝试移除 C1并缩短电缆长度。 我将告诉您它是怎么发生的。

    谢谢、

    Mike。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    如果您有任何更新、请告知我们。

    当您使用 MSP-FET 时、如果它是 V2.06 FET、请尝试断开 FET 侧的测试引脚与 TCK 的连接。 有时、由于 FET 的测试引脚上有额外的电容、此版本的 FET 会出现问题、从而导致信号斜率下降。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    请告诉我如何检查 MSP-FET 的版本?

    同时、我们计划缩短电缆长度并再次进行测试。

    谢谢、

    Mike。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    •MSP-FET 第一代(v1.2):

    –机箱上没有 CE 标签或标签,版本号末尾没有 W

    •MSP-FET 第二代(v2.04、v2.05和 V2.06):

    –机箱上有 CE 标签或标签,或版本号末尾有 W

    您也可以打开外壳。 PCB 应包含一个版本号。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我把它打开、发现它是 v1.2。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    非常感谢您的反馈。 在这种情况下、它与 FET 硬件引起的一些潜在硬件相关时序变化无关。 当然、这并不意味着连接的您部分存在与信号完整性相关的问题。

    您的电缆长度以及 MSP-FET 连接器和 MSP430引脚之间调试连接的性质如何?

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您是否有任何更新?

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、负责提供硬件的硬件工程师已经失去了兴趣。 因此、我们也可以关闭线程。 我能够证明 CCS 和调试设置不是问题、因此与他的板/硬件有关。

    此致、

    Mike。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    非常感谢您的反馈。 我假设它与连接长度或调试接口的信号完整性有关。

    我们将关闭它。 在任何情况下、如果您遇到相同或其他问题、请告知我们。

    此致

    Peter