This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432E411Y:socketndk.h 无法打开源文件"sys/time.h"(var Global = xdc.useModule('ti.ndk.config.Global')

Guru**** 2812185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/852428/ccs-msp432e411y-socketndk-h-cannot-open-source-file-sys-time-h-var-global-xdc-usemodule-ti-ndk-config-global

器件型号:MSP432E411Y

工具/软件:Code Composer Studio

我正在关注以下主题:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/657309?CCS-MSP432E411Y-NDK-settings-not-available-XGCONF

我使用的是具有3.30.00.22 SDK 的 CCS 9.2。

我无法构建 tcpecho (C:\ti\simplelink_msp432e4_sdk_3_30_00_22\examples\rtos\MSP_EXP432E401Y\ns\tcpecho)

进行更改的情况下运行该示例。

我收到编译器错误"无法打开源文件"sys/time.h" (socketndk.h)

当将以下内容引入配置文件时会发生这种情况

VAR Global = xdc.useModule('ti.ndk.config.Global');

我在使用 CCS9.01和3.10.00.11时遇到了同样的问题

我该怎么做才能使用 XGCONF 构建 tcpecho 项目并使其工作、如上述链接中所述?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将您的问题转发给团队。  请注意、我们可能需要几个工作日才能解决您的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  我期待收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我只是跟踪几个较旧的线程。 您可以在哪里解决此问题?

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Riz: 我仍然无法使它正常工作。  Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    您是否已检查您的路径是否已更新。 此处的一些讨论可能有用:

    https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/776372?RTOS-TMS320C6657-socketndk-h-Cannot-open-file-sys-time-h-

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/166601

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这确实让我感觉缺少一些明显的东西、但这并不是因为缺乏尝试。  我已经在该论坛中进行了大量搜索、以了解我是否可以了解如何使其正常工作(我确实遇到了您发送的其中一个链接)。  我无法控制 socketndk.h、因为它是 SDK 的一部分。  我的项目包含如下所示。

    这是无法构建的配置文件、因此我不确定上述内容是否与之相关。  是否有方法可以向配置文件本身添加包含路径?  如果一切都是同步正确的、配置文件似乎应该能够构建。  难道这不是应该为我们照顾的吗?  您无法自行尝试和构建项目、并查看是否可以使其正常工作?  这就是所有 TI 示例代码、您复制问题或展示成功构建问题的方法不需要很长时间。

    在这个主题的初始帖子中、我将问题缩小到了  

    VAR Global = xdc.useModule('ti.ndk.config.Global');

    谢谢你。

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您是否能够根据您的更改从命令行手动构建 NDK 堆栈、而不是在 TIRTOS 中使用.cfg 文件? 此处提供了一些说明:

    https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/822409

    此致、

    Michael