This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F1612:热性能信息请求

Guru**** 2887710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/849567/msp430f1612-thermal-information-request

器件型号:MSP430F1612

大家好、

我有一位客户请求 最高结温。 和热阻值 θJB 对于 MSP430F1612IPMR。

您可以共享此信息吗?

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan、

    我可以向我们的内部系统团队请求此信息、但需要一段时间才能获得反馈。  通常、他们会提供该信息、但可能需要几周时间。   

    如果可以、请告诉我。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    我实际上需要知道它用于哪个封装。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    感谢您的回答。
    我将告知客户、需要一些时间才能获得有关此信息的答案。

    我相信封装是 LQFP-64、因为 它是 MSP430F1612IPMR。

    谢谢!

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan、

    我将向系统团队发送一封电子邮件。   

    您能否还向我发送一封包含客户名称的消息或电子邮件以供参考。

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    好极了。
    我将使用我们在支持中心的电子邮件服务向您发送个人电子邮件。

    谢谢!

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan、

    我想告诉大家、我已经请求了这些数据。  虽然有时可能会更快、但可能需要3周以上才能恢复。

    我现在要关闭这个线程、但一旦接收到数据、我就会用数据更新它。  

    谢谢、

    JD   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan、  

    我想跟进并告知您我收到了数据。   

    MSP430F1612IPM:

    • 封装:LQFP-PM 64引脚
    • θ JA:45.3
    • Theta JC:10.7
    • Theta JB:18.1

    感谢您的耐心等待。   

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 JD 提供的这一重要信息。

    快乐的长假!

    此致、

    Jonathan