This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSS721A:TSS721A -下降沿之后的中断例程--请求的根本原因/纠正措施

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TSS721A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/851495/tss721a-tss721a---interrupt-routine-after-falling-edge----root-cause-corrective-action-requested

器件型号:TSS721A

μs 从外部 M-Bus 主器件向 TSS721A 发送下降沿、则引脚 PF (引脚5)上的电压将在大约5 μ s 的时间内降至1.4V。 该电压反过来会在我们的微控制器中触发中断例程、以处理预期的电源故障。 TSS721A 的输出电压和所有其他电压均处于正常范围内。 由于这种影响发生在正常接收信号的每个下降沿、因此这种影响非常令人不安。

与此同时、我发现了一个解决方法、通过使用电容器支持信号 PF、压降相应地降低。

 

我感兴趣的是对这种 PF 突破性变化的原因以及 TI 的方法建议的解释。 在 TSS721A 的数据表中、找不到指示。 所有的示例电路都是在没有电容器的情况下设计的、而这种效应没有提到。

我已附上测量结果的屏幕截图、示波器显示了 M-Bus 电压(黄色)和 PF_N 信号(绿色)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elizabeth、您好!

    我将对此进行研究。  您能否提供原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elisabeth:

    您能告诉我 PF 信号的 GND 也连接在哪里吗?

    是否可以使用与 TSS721的 GND 第三个信号相同的 GND 和测量值进行测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    还有一个问题。 您的模块是由 V_MBUS_3V3驱动还是由外部电压 V_VHV 驱动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    请参阅一些规格:

    ALS extern Verbindungen werden angeschlossen:

    • 3、0 V 和 das Netz V_VHV
    • MCU Eingang 与 MOD_INT 和 MOD_RX (标称信号电平3、0V)
    • MCU AusGANG AN MOD_TX (标称信号电平3、0V)
    • DAS Netz MOD_Detect ist ein analoger Spannungsteiler zur Identifiedes 模块(effektiv keine last)

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    您是否使用示波器(加上 GND)测量电压?