This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y-BGAEVM:我们需要对 MSP432E411Y-BGAEVM 电路板进行澄清

Guru**** 2587145 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/847536/msp432e411y-bgaevm-we-need-clarification-about-msp432e411y-bgaevm-board

器件型号:MSP432E411Y-BGAEVM
主题中讨论的其他器件: SEGGERMSP432E401Y

大家好、

  我们将在 应用中使用 MSP432E411Y-BGAEVM 板。

  我们没有多少疑问,请澄清。

  1. 支持多少个并发 TCP 和 UDP 套接字?
  2. 支持多少个并发 TLS/SSL 连接?
  3. SDRAM 的用途是什么,仅用于数据存储,或者它将作为 RAM 进行存储?
  4. 内部256KB RAM 和512MB SDRAM 之间有何区别?
  5. 我们是否可以使用 SEGGER j-link JTAG?
  6. 我们是否可以使用 cc3320sf board XDS110 JTAG?

此致

瓦苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Vasu、

    我将深入了解这一点、并在本周结束前再次与您进行讨论。

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

      感谢你的答复。

      等待您的回复。

    此致、

     瓦苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提醒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

     等待您的回复将近15天完成。

    谢谢、此致

       瓦苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Vasu、

    很抱歉耽误你的时间。 下面是我收集到的答案:

    1. 支持多少个并发 TCP 和 UDP 套接字?
      1. 默认情况下、NDK 驱动程序总共支持10个套接字。 这可以更改、但取决于分配的资源/存储器。 在之前的 SDK 中、NDK_tirtos.c 是一个很好的工作原理参考。
    2. 支持多少个并发 TLS/SSL 连接?
      1. 还有10.
    3. SDRAM 的用途是什么,仅用于数据存储,或者它将作为 RAM 进行存储?
      1. 是的、SDRAM 主要用于数据存储。
    4. 内部256KB RAM 和512MB SDRAM 之间有何区别?
      1. 外部 SDRAM 的速度不如内部 RAM 快
    5. 我们是否可以使用 SEGGER j-link JTAG?
      1. 是的
    6. 我们是否可以使用 cc3320sf board XDS110 JTAG?
          答:是的

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

             感谢您的简要说明。

             1和2也与 msp432e401y 相同?

             我最近又有一个疑问、我们购买了 msp432e401y launchpad。

            我是否可以将 msp432e401y XDS110 JTAG 连接到定制板 CC3220MODASF JTAG (两个 Launchpad XDS110 IC 不同)调试是否存在差异?

    谢谢、此致

        瓦苏