This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:本部件的材料安全数据表(MSDS) MSP430FR5969IRGZR、

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/851051/msp430fr5969-material-safety-datasheet-msds-for-this-part-msp430fr5969irgzr

器件型号:MSP430FR5969

大家好、团队、

请提供此器件 MSP430FR5969IRGZR 的材料安全数据表(MSDS)、  

我们希望您能快速响应。

谢谢、

Dyavappa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dyavappa、  

    您是否要求提供标准数据表? 如果是、请单击以下链接:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430fr5969.pdf

    请告诉我、您现在是否指的是这种情况。

    谢谢、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSDS 通常仅适用于化学品和原材料、不适用于成品。 我确信 TI 晶圆厂拥有大量 MSDS、请尝试在某个时候阅读 HF 或非正弦波的产品说明书。 ^μ A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dyavappa、

    我将关闭该线程。 如果您未找到您要查找的内容、请回复此帖子、我将收到通知。

    谢谢、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

    非常感谢您提供的信息,但我们现在已经提供了标准数据表,我们现在正在查看材料安全数据表。

    谢谢、

    Dyavappa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么您需要半导体组件的 MSDS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有这些信息均可在 Web 上找到、转至产品网页 FR5969、而不是转至"Quality & packaging"选项卡。

    在此处、您可以点击链接来查看要从中获取信息的器件的材料和内容。 然后进入第二个表、您需要单击确切的器件型号、然后进入下面的页面、其中会显示一个组件列表。 希望这是您要搜索的内容?