This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2619S-HT:它是否可用于驱动 BLDC 无传感器电机?

Guru**** 2563760 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2619S-HT, MSP430FR2355, TIDA-010031, MSP-FET, MSP430F2619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/850852/msp430f2619s-ht-could-it-be-using-to-drive-bldc-sensor-less-motor

器件型号:MSP430F2619S-HT
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2355TIDA-010031MSP-FETMSP430F2619MSP430WARE

您好!

我想使用 MSP430F2619S-HT uController 驱动 BLDC 电机(无传感器)。  

该项目与基于 MSP430FR2355的 TIDA-010031非常相似、但我必须使用 MSP430F2619S-HT。  

请提供建议。

谢谢、

Gadi Fishel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gadi、

    查看 TID 后、您可以使用 F2619S。 FR2355器件具有集成模拟外设、但在本设计中似乎未使用:

    看起来 MCU 用于其计时器和 ADC、因此 F2619S 应该正常工作。

    谢谢、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitch、

    感谢您的回答! (Sorry 之前没有看到它)  

    另一个问题:

    我联系了 BLDC 电机制造商、他们说我应该使用传感器(霍尔效应)作为我的应用反馈-我具有很高的扭矩、使用 bEMF 技术达到(或调优)可能会有问题。  

    我认为使用 MSP430F2619S 进行传感器反馈应用也没有问题。 我是对的吗?

    我还想尝试这两种解决方案、您能告诉我  MSP430F2619S 评估板 p/n、我应该为此购买什么外设/编程器吗? 它是否有一些如何对 MSP430F2619S 进行编程的学习材料?

    谢谢! 并期待您的响应。

    此致、

    Gadi Fishel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gadi、

    很抱歉耽误你的回答。  

    使用 F2619S 进行传感器反馈时不应有任何问题。 您需要考虑的一件事是仔细检查您是否可以使用 F2619S 器件实现所需的 ADC 采样率。 否则、您应该正常。

    您将需要目标插座板和 MSP-FET 编程器/调试器。 这是以捆绑包的形式销售的、位于以下链接中:

    http://www.ti.com/tool/MSP-FET430U80

    如果您计划使用该封装、还提供64引脚目标插座板选项。 看起来这不是捆绑销售的、因此您需要使用以下选项单独购买 MSP-FET:  

    http://www.ti.com/tool/MSP-TS430PM64

    我正在链接一些我认为可能对您有所帮助的资源:

    http://www.ti.com/lit/ug/slau278ae/slau278ae.pdf - MSP-FET 硬件用户指南

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/index.html - Code Composer Studio 用户指南

    CCS 中还提供了用于 F2619S 器件的软件示例。 在 CCS 中、通过导航至 View > Resource Explorer 来打开 Resource Explorer。 然后进入软件> MSP430Ware >器件> MSP430F2xx > MSP430F2619 >外设示例>寄存器级。 在这里、您将找到一组软件示例。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢!

    Mitch