This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F1491:MSP430F149

Guru**** 2925860 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F149, MSP430F1491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/850294/msp430f1491-msp430f149

器件型号:MSP430F1491
主题中讨论的其他器件:MSP430F149

 MSP430F149和 MSP430F1491有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    F1491没有 ADC。

    此致

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    这不是真的。 它具有 ADC。

    我们将 F1491错误地用于了应用使用的 ADC。 它的工作原理。

    为什么 TI 不展示这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    您的意思是它的工作原理是什么? 您可以获得正确的电压值吗?

    我建议您不要让 MSP430在超出数据表的情况下工作。  

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、

     是的、我们可以获得正确的电压值。 因此、我们确信 MSP430F1491具有 ADC。

     这个问题对我们来说非常重要、因为我们误收到了我们的供应商500件 F1491、并在我们的模块中而不 是在 F149中实施。

    此外、最终产品已售给客户。 在这种情况下、我们不知道该怎么办。

    那么问题是: 如果 TI 在其文档中建议该 IC 没有 ADC,那么 F1491中的 ADC 有什么问题?

     您能解释一下并提出诉求。

    Robert。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    让我让质量团队参与此案例。

    我们将很快与您联系。

    此致

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    MSP430F1491属于 MSP430F149器件系列、并且有可能共用相似的硬件。 但是、两个器件型号的规格不同、ADC 不是 MSP430F1491规格的一部分。 我们建议仅在数据表中描述的功能和参数中使用该器件。

    德州仪器保证产品的性能符合器件规格。 您可以在相应的数据表中查看德州仪器的免责声明、并在 www.ti.com/.../terms-of-sale.html 上查看 TI 销售条款。

    此致 Uwe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uwe、

    从可用的技术规格中我们知道 MSP430F1491没有指定 ADC。

    请注意 、我们错误地使用了 MPS430F1491而不是 MSP430F149、我们想知道这会在运行期间带来什么威胁。

    3.请说明:MSP430F1491中的 ADC 参数(线性度、精度等)是否较差、或者它的使用是否与其他影响相关、例如处理器冻结、与 ADC 的定期通信中断或其他不可预见的行为。

    此致、

    Robert。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢你的答复。 我很抱歉,我们的回答不完全令人满意。 但是,对已经说的内容,没有其他技术补充。

    由于用于 MSP430F1491的 ADC 不是器件规格的一部分、因此您所寻找的参数无法扩展器件规格。 如果您需要指定这些参数、请参考 MSP430F149。

    我希望大家能理解这一立场。

    谢谢、Uwe