This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG6626:MSP430FG6626固件读取

Guru**** 2391325 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG, MSP430FG6626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1171529/msp430fg6626-msp430fg6626-fw-read

器件型号:MSP430FG6626
主题中讨论的其他器件:MSP-GANG

除了传统的 MSP-GANG 编程器外、TI 是否还提供硬件和软件组合、以便使用 MSP430FG6626通过 JTAG 端口从器件中提取固件?  

建议使用 MSP Flasher、但 MSP Flasher 不支持该特定器件。  

提前感谢。

-Jonathan Chavarria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    MSPFlasher 软件对器件的支持取决于它引入的 MSP 调试堆栈。 与其关联的最新版本应包括对 MSP430FG6626的支持。 话虽如此、我们不再维护 MSPFlasher。 建议改为使用 UnifLsah。 您当然可以使用该工具来获取 FW、也可以通过 CCS 来实现。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jace,谢谢你的帮助,我会尝试一下,然后在这里回复。 我将使用 MSP-GANG 编程器作为硬件接口。