This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:未初始化 MCU 的 VBAK 电流需求

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1170238/msp430f5659-vbak-current-demand-for-uninitialized-mcu

器件型号:MSP430F5659

在 连接 DVcc 和 AVcc 之前、我将 MSP430 MPU 与连接到 VBAK 的3V 小型纽扣电池一起组装到电路上可能需要几周时间、并使用引导加载程序加载和运行嵌入式软件。   在此期间、电路上的唯一电源来自3V 纽扣电池。   

我的嵌入式软件可初始化 MPU 的各种功能、包括电池备份系统。 在软件初始化之后、我看到预期的大约1uA 在 RTC 运行时流入 VBAK。   

我有时 会在加载和运行嵌入式软件之前立即测量极低的纽扣电池电压(纽扣电池放电)。  我怀疑未初始化的 MPU 处于这样一种状态:它从纽扣电池消耗的电流要远远大于电池备用系统正确初始化时指定的电流。

在未初始化条件下、我找不到与 VBAK 电流需求相关的数据表语句。

是否有人可以在电池备用系统初始化之前提供 VBAK 的电流需求估算值?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我将 VBAK 与 VBAT 混淆。  请忽略原始帖子。   该帖子应改为:

    在 连接 DVcc 和 AVcc 之前、我将 MSP430 MPU 与连接到 VBAT 的3V 小型纽扣电池一起组装到电路上可能需要几周时间、然后使用引导加载程序加载和运行嵌入式软件。   在此期间、电路上的唯一电源来自3V 纽扣电池。   

    我的嵌入式软件可初始化 MPU 的各种功能、包括电池备份系统。 在软件初始化之后、我看到预期的大约1uA 在 RTC 运行时流入 VBAT。   

    我有时 会在加载和运行嵌入式软件之前立即测量极低的纽扣电池电压(纽扣电池放电)。  我怀疑未初始化的 MPU 处于这样一种状态、即从纽扣电池向 VBAT 消耗的电流要远远大于电池备份系统正确初始化时指定的电流。

    在未初始化条件下、我找不到与 VBAT 电流需求相关的数据表语句。

    是否有人可以在电池备用系统初始化之前估算 VBAT 的电流需求?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我建议在编程时连接到 VCC 电源。 否则、MCU 将在激活模式下运行、直到它通过代码进入 LPM。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我不是很清楚。   这里可能有更好的解释。

    在电路组装期间 、除了安装新的 MPU 之外、我还安装 了一个连接到 VBAT 的纽扣电池、目的是有一天为 RTC 提供备用电源。  但是、我目前实际上不会操作 MPU 来初始化备用电池系统、并且除了纽扣电池外、电路仍然没有供电。   

    稍后、由于电路上执行了其他处理、通常需要几周时间、我连接了普通的 DVcc、AVcc、通过 USB 引导加载程序加载我的软件、并执行我的软件、从而初始化电池备份系统。   

    因此、将纽扣电池连接到新的(直接开箱即用) MPU 和电池备份系统的初始化之间需要几周的时间。

    那么、我的问题是、从安装纽扣电池到初始化备用电池系统的时间、VBAT 的电流需求是多少?

    我寻求答案、因为有时我发现在我加载软件和初始化电池备份系统时、纽扣电池出现异常放电。  我怀疑完全未初始化的(直接由 TI 提供-开箱即用)处于异常 VBAT 电流需求的状态。  也许有人知道在这种情况下对 VBAT 的当前需求?

    感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我正在为您研究这个。 只需再次确认。 器件未编程、但在电池就位的情况下在系统中进行设置。 然后为电路板加电并对电路板进行编程、MCU 运行后、它会正确初始化电池备份系统。 在器件初始化之前、您想知道电路板将从电池汲取什么电流/功率?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    VBAT 将为备用电池系统供电、但我们不会描述器件未初始化时的电流消耗。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    正确。  我一次组装几百个电路。  我在电路组装期间将纽扣电池连接到 VBAT。  目前、TI 刚推出了 MPU。  在电路上执行其他汇编处理需要几周的时间。  这段时间后、我将电路连接到正常电源并对 MPU 进行编程。    此后、来自 VBAT 的电流需求通常约为1/2 uA。
    因此、该 VBAT 为未编程的 MPU 供电是一种异常情况。  我看到数据表中 VBAT 流耗的定义、但这些定义描述了 MPU 已正确编程的条件。
    我怀疑、在这个未编程的情况下、VBAT 从纽扣电池汲取的电流可能比数据表描述的要大得多。  我希望 TI 不会有这种情况的数据、但我希望!