This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:MSP430FR2355 LaunchPad 和 BSL 进入/使用

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1171003/msp430fr2355-msp430fr2355-launchpad-and-bsl-entry-usage

器件型号:MSP430FR2355
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

大家好、

我目前正在使用 MSP430FR2355 LaunchPad 开发套件、并正在尝试使用引导加载程序。 在我们的最终应用程序中,我们将使用(void (*)() 0x1000)()之类的行来进入引导加载程序。 我知道在我的应用中这是可行的-当我步入汇编器时、我发现这个调用使我执行一条从0x1000开始、到0x100f 结束的跳线、正如我所期望的那样。

但是、当我使用 BLS Scripter 查询 BSL 版本时、我会收到错误:

--------------------------------------
BSL Scripter 3.4.0.1

用于 BSL 编程的 PC 软件
2022年11月14日15:03:51
--------------------------------------
输入文件脚本为:./BSLScript.txt

模式 FRxx UART 9600 COM39
TX_BSL_VERSION
       [ACK_ERROR_MESSAGE]未知的 ACK 值!

SLAU680–2018年5月未提及 BSL (LaunchPad 文档)。

我注意到、使用 LaunchPad 的反向通道通信非常慢。 当我将其用于常规 UART 通信时。 这是否会导致问题?

在 slau655g (BSL Scripter 文档)中、第4节和第5节似乎建议 BSL 脚本编写器使用通信桥接工具、包括 MSP-FET。 我的理解是、LaunchPad 包含 MSP430-FET、我假设"公报桥接工具"等同于反向通道通信。 也许这种假设是不正确的?

感谢您的所有想法!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vandermyer、

    [引用 userid="463694" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1171003/msp430fr2355-msp430fr2355-launchpad-and-bsl-entry-usage 中的 slau655g (BSL Scripter 文档)第4节和第5节似乎建议 BSL 脚本编写器使用通信桥接工具、包括 MSP-FET。 我的理解是、LaunchPad 包含 MSP430-FET、我假设"公报桥接工具"等同于反向通道通信。 也许这种假设是不正确的?[/引述]

    Launchpad 具有 eZ-FET Lite 调试器、适用于 Spy-Bi-Wire、但不支持 BSL 和 BSL Scripter。

    MSP-FET (https://www.ti.com/tool/MSP-FET)是一款不同的独立工具、您可以将其用于此目的。

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对问题的绝对确认和快速响应。