This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529:当 MSP-EXP430F5529被连接至 PC 时、出现未知器件(器件描述符请求失败)

Guru**** 1640390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1168541/msp-exp430f5529-the-unknown-device-device-descriptor-request-failed-occur-when-msp-exp430f5529-was-connected-to-pc

器件型号:MSP-EXP430F5529

您好专家、

我遇到了 MSP-EXP430F5529的问题。 当 MSP-EXP430F5529 (eZUSB 和5529 USB)连接到 PC 时、会出现未知器件(器件描述符请求失败)。

电源选择已尝试 LDO 和 EZ。 操作系统已尝试 WIN7、10、11。  

我已安装 CCS 并尝试手动更新驱动程序、但结果仍然相同。

下图与 USB 设备树中的信息相关

希望能得到一些建议、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuyen、

    您 可以参阅 用户指南、其中介绍了如何使用它以及相应的资源(包括硬件连接和代码示例)。

    当您想要进行编译和调试时、应通过 eZ-FET (USB 或 JTAG、相应地配置 CCS 工程属性)将其连接到 PC、并在用作 USB 器件时通过5529USB 连接到 PC。

    此致、

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试使用独立的目标5529器件。 通过跳线 GND、5V 和3V3进行连接。 将 LP 连接到 PC、同时按下 BSL 和 RESET 按钮、然后首先释放 RESET 按钮、然后释放 BSL。 目标器 件应由任何操作系统自动枚举为 HID 器件、并进入 BSL 脚本编写器或 Win GUI 固件升级示例(MSP430 USB 开发包的一部分)可在 PC 端使用的 BSL 模式。 如果目标5529器件为空、则应自动进入 BSL 模式(复位/上电后)、而无需按下任何按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuyen、

    我们已经听过您的介绍了一段时间、因此我假设您找到了一个解决方案、现在我将关闭此主题。

    您可以重新打开它、或者在锁定后启动一个新的。

    此致、

    SAL