This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5739-EP:MSP430FR5739不通过 JTAG 进行通信

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5739, MSP-FET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/779567/ccs-msp430fr5739-ep-msp430fr5739-does-not-communicate-over-jtag

器件型号:MSP430FR5739-EP
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5739MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

当 MSP430FR5739 IC 位于 PCB 上时、我们无法使 MSP-FET 仿真器通过 JTAG 与它进行通信。 我们可以移除实验板上的 IC 并使用 IC 插座进行通信/编程、然后将其放回 PCB 并查看编程工作。  

但它不会通过 JTAG 进行通信。 我们已经验证了所有连接、原理图良好、占用空间良好、布线良好。 JTAG 接头引脚分配正确。 信号到达 IC 的引脚。 我还有2名工程师和2名技术人员进行了审核、测试并完全被客户误工。  

我们已尝试强制将 TEST 引脚置为高电平、以确保 IC 处于 JTAG 模式。 我们尝试了2-SPW 通信。 但我们始终会得到错误、"器件无法识别"  

是否有其他引脚状态可将 IC 设置为忽略 JTAG 的模式?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用 SBW、复位引脚上的 CAP 的最大值应为1nF、这对于 JTAG 来说并不重要。 FRAM 器件启动(或建立 SBW/JATG 通信)的最小 VCC 为2.0V、而不是5xx/6xx 闪存器件的1.8V。