This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:在串行引导模式下使用 UART0、同时使用 CAN0在 PA0&amp 上正常运行;PA1 (引脚33、引脚34)

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/779349/msp432e401y-using-uart0-in-serial-boot-mode-while-using-can0-for-normal-operaton-on-pa0-pa1-pin-33-pin34

器件型号:MSP432E401Y

在 ROM 引导加载程序模式下、是否可以在端口引脚 PA0&PA1上使用默认 UART (即 UART0)

在 CAN0的正常工作条件下使用相同的引脚?

BR

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是可能的。 引导加载程序可以使用与实际应用程序不同的配置。 您可能需要与所使用的 CAN 收发器进行检查、以确保 UART 线路上没有争用。

    此致、
    Chris