This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:CapTIvate 底层设计问题

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/779269/msp430fr2633-captivate-bottom-design-question

器件型号:MSP430FR2633

您好、香榭丽舍

我们对 CapTIvate 底部设计没有什么疑问。

问题1)图 29 大于贴图的电极的有效面积示例

*哪个区域是指贴图、 外圈或电极外圈的中心?

*当手指区域与特定电极区域重叠时、将检测到触摸。

 该有效检测区域取决于手指和电极的大小。 我的理解是否正确?

*根据 此图29皮度,手指尺寸的重叠面积越大和越小,差异越大?

问题2) 图 30 小于贴图的电极的有效面积示例   

 *哪个区域是指贴图、外圈或电极外圈的中心?

*根据 此图29皮度,手指尺寸的重叠面积越大和越小,差异越大?

问题3)

下面是我们对底部尺寸的理解。

我们的理解是:

手指触摸区域取决于贴图大小。

触摸有效面积取决于电极尺寸

如果贴图尺寸为小而大的电极、 则在贴图区域外启用手指触控。

如果贴图大小是大电极和小电极、则贴图仅在贴图区域中心可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    A1。 红色圆圈为贴图区域、在下方的案例中小于电极。 是的、您的理解是正确的。 非导电贴图或墨水仅用于识别电极上方的触摸区域、不会影响触摸检测。 该有效检测区域取决于手指和电极尺寸、灵敏度设置。

     是的、这是不同的。

    答2. 中间的圆。是的、它是不同的。

    答3. 是的、您的理解是正确的。  非导电贴图或墨水仅用于 识别 电极上方的触摸区域、不会影响触摸检测。

    B.R

    冬季