This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2955:MSP430G2955

Guru**** 2532690 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, TAS3251EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/779033/msp430g2955-msp430g2955

器件型号:MSP430G2955
主题中讨论的其他器件:TAS3251TAS3251EVM

您好!

在 TAS325 EVM 评估板中、有一个驻留在 MSP430G 中的配置、是否有可能有一个配置副本?

提前感谢、

Eugenio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 TAS3251 EVM 评估板中有一个驻留在 MSP430G 中的配置、是否有可能有一个配置的副本?

    提前感谢、

    Eugenio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eugenio、

    正如您在本主题的另一个主题中提到的、TAS3251EVM 没有 MSP430示例代码。 I2C 代码示例可在以下链接中找到。 如果您在 I2C 通信方面遇到问题、请提供通信的逻辑分析仪捕获、我们可以对其进行调试。

    www.ti.com/.../toolssoftware
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Eddie