Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2155 你(们)好
我无法在 MSP430FR2155微控制器中生成2.5V 的内部基准。 将检查引脚编号处的2.5伏电压 28个微控制器。
我使用的代码为:
P1SEL0 = 0xFF; //对于 ADC A0 t0 A7输入和 VREF+
P1SEL1 = 0xFF;
PMMCTL0_H = PMMPW_H; //解锁 PMM 寄存器
PMMCTL2 |= INTREFEN | REFVSEL_2;
while (!(PMMCTL2 & REFGENRDY));