This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR6989:能否修改 FlowESI GUI 生成的代码、以便在金属每次通过 LC 传感器时发出中断信号? (ESI 模块)

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/827638/msp-exp430fr6989-can-i-modify-the-code-generated-by-the-flowesi-gui-to-give-an-interrupt-every-time-the-metal-passes-the-lc-sensor-esi-modul

器件型号:MSP-EXP430FR6989
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6989

我可以在示波器上看到阻尼(通过金属部分)和原始衰减 LC 信号之间的差异。  

我不确定是否在 DAC 中设置了正确的比较值。

Bálint μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balint、

    我将对此进行研究、并将在短期内提供一些反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想稍微具体说明一下我的问题:

    我想将该产品用于水计量。 这意味着在校准期间转子不会移动。  

    是否可以使用 FlowESIGUI 生成的代码,也许可以在 TSM_AUTO_CAL()中进行一些修改?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Balint、

    很抱歉耽误你的时间。  我将在下周早些时候向您提供一些反馈。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Balint、

    ESI 中断如 MSP430FR6989用户指南中的表37-7所示。   

    http://www.ti.com/lit/ug/slau367o/slau367o.pdf

    此外、下面的 TI 设计显示了第5节中的软件流程、其中检查了 Q6标志。  您也应该能够使用该中断。   

    http://www.ti.com/tool/TIDM-LC-WATERMTR