This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5509:MSP430F5509

Guru**** 2932170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/849718/msp430f5509-msp430f5509

器件型号:MSP430F5509

您好!

您能帮助检查下面的 MSP430F5509IRGCT 问题并回答它吗?

1. 这个 IC 是膜片工艺吗?

该 IC 的基础材料是什么?

该 IC 中是否包含分立式组件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些信息为保密信息。 所有与应用相关的信息都在器件数据表中发布。

    您的应用是什么? 这些信息对您的应用很重要吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这没有解决我的问题、但谢谢大家!

    BR

    周梁淑怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。 但您能否提供您的应用信息。 我们可能会从另一方为您提供帮助。