主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-CAPKEYPAD
CapTIvate 团队、
您能否帮助估算应用的待机功耗? 我们需要至少使用1个电极进行接近感测。 还有一组触摸按钮(10至12)。 待机功耗至关重要、必须尽可能降低。 该器件需要在距离可能最远的接近事件上唤醒。
我假设 MSP430FR2633将用于提供足够的自电容按钮、但它不要求具有自电容而不是相互电容。 如果执行1个自电容接近电极的功耗较低、其余为互电容、我们可以这么做。
我们的数据表显示待机时的平均电流为1.7uA/按钮。 我认为这是基于最少的引脚数(可能是4个)。 我上面给出的其他因素将如何影响待机功耗?
谢谢、
Darren