This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F6747A:电能测量软件库

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/852330/ccs-msp430f6747a-energy-measurement-software-library

器件型号:MSP430F6747A

工具/软件:Code Composer Studio

您好!
我们找到了电能测量库"MSP430-energe-measuring"。  客户是否直接修改其源代码?  此外、TI 是否计划实施 SW 以实现"零丢失篡改"?
请告诉我。
谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电能测量库(MSP430-电能测量)旨在与 电能测量设计中心( EMDC)协同工作。 EMDC 是一款用于电能计量的开发工具、其中包括 GUI、软件库和代码示例、可帮助简化电能计量应用的开发。

    一旦客户启动示例并使用 GUI 运行、他们就可以修改源代码以满足其应用的特定要求。 电能测量技术指南 是了解 EMDC 时使用的有用工具。

    请给我一天时间来了解"中立缺失篡改"调查。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 "中性丢失篡改"调查:

    您可以使用 EMDC 来测量中性电流、并使用该信息来检测篡改。 在三相系统中、这需要6个 ADC 通道、但 F6779A 有7个、因此额外的通道可用于中性监控。 在 EMDC 中,可以选择将其中一个阶段命名为“中性”。 您不必为此修改源代码。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt Calvo、

    我想知道何时发生了零线缺失篡改。 仪表将进入睡眠模式并由电池电源供电运行。

    基本上、仪表应定期唤醒以测量流经仪表的电流。

    我的问题是、仪表必须唤醒并决定是否停止或仍然发生中性丢失篡改的最短时间是多少?

    因为我非常关注电池消耗。

    此致、

    Nattapol Khamsa-ing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    确定仪表在唤醒前可以进入睡眠状态的时间、并测量中性点是否被篡改、取决于客户的应用和要求。 在低功耗模式下花费的时间与监控电力线的唤醒频率之间存在折衷。

    如果您使用的是电池、则可能需要优先查找仍然符合篡改要求的最慢唤醒频率。  

    此致、

    Matt