This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:计算从传感器1到传感器2的发送时间

Guru**** 2551640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/850971/msp430fr6047-calculation-of-the-transmit-time-from-sensor-1-to-sensor-2

器件型号:MSP430FR6047

尊敬的团队:

 《MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列用户指南》


如何 通过这些参数计算从 PPG 脉冲激励到 SDHS 数据采集开始的时间?

我的理解是使用 SAPHATM_D-SAPHATM_A 的值、但结果是错误的、这些参数是否有时序图或计算关系?

BR、

Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    我已与我们的专家之一联系、他们将在下周再次与您联系。

    谢谢!

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、


    您能告诉我、当您说结果错误时、您会获得什么价值(以及根据您的计算、您期望获得什么价值)吗?  我们目前没有确切说明所有这些计时器时序方式的时序图。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Le

    我可以理解问题。 让我们看看它是否正确。

    下图中的红色字体是两个传感器相隔63mm 时的仿真参数。

    PLL 时钟= 80MHz、我取 ATM_D 的值减去 ATM_A 的值、得到167us。

    第一个点是32、整个采集时间设置为380us、第一个点对应于16us。

    167+16=183us

    传感器之间的间距为63mm、63/340=185.3us。

    因此、它大致对应。

    我是否正确计算了它?

    BR、

    圆兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    这对我来说是正确的。  

    BR、
    Leo