Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430G2553 您好!
我在我的设计中使用 MSP430G2553。 我想知道以下内容。 现在、我使用 LaunchPad 进行开发。
1:是否可以将控制器配置为使用外部振荡器在16MHz 频率下运行。
根据参考手册(在第274页的注释部分)、指定 LFXT1不支持 HF 模式、XT2不存在、ROSC 不受支持。
如果无法 使用内部时钟配置16MHz、那么我可以使用内部时钟发生器实现的最大频率是多少以及如何实现。 是否有我可以使用的应用手册或示例代码。
非常感谢您的参与、
此致、
Sreekanth Challa