This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:仅从命令行使用 CAPTIVATE-PGMR

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2676, CAPTIVATE-PGMR, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/852401/msp430fr2676-using-captivate-pgmr-from-command-line-only

器件型号:MSP430FR2676
主题中讨论的其他器件: CAPTIVATE-PGMRMSP-FETMSP-Flasher

您好!

我有一台运行 Debian Linux 无头版本(仅限命令行)的计算机。  我希望能够使用 CAPTIVATE-PGMR 从该计算机加载 MSP430FR2676、但我看到的用于 CAPTIVATE-PGMR 的唯一软件需要 GUI。  是否有可与 CAPTIVATE-PGMR 配合使用的命令行界面来加载芯片?

如果不是、是否有其他建议的方法使用命令行加载 MPS4302676?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      对 MCU 进行编程方面、CAPTIVATE-PGMR 的作用类似于 MSP-FET。 因此、您将能够使用 MSP-Flasher (MSP430-Flaser)或 Uniflash 等 MSP430命令行编程工具 来加载芯片。 有关如何使用这些程序进行命令行编程的更多信息、请参阅这些工具页面。

    此致、

    Matt