This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6747:与 ESD 相关

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6747A, MSP430F6747

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/852335/msp430f6747-related-with-esd

器件型号:MSP430F6747

您好!
  如果我们使用 MSP430F6747IPZ,我们如何设计保护 ESD,因为 MSP430F67xx 系列没有 ESD 稳健性特性(请参阅 slaa666、tidu817和 tidua02)? 我们是否需要在每个 LCD 引脚上添加电阻器/电容器?
此外、该 MSP430是否具有内部二极管或其他东西来保护 MSP430免受高电压 ESD (例如、ESD 35kV)的影响?
请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori、您好!

    MSP430F6747具有一些内置 ESD 保护、但根据数据表的 ESD 额定值、似乎最大额定值仅为1kV。  如应用手册和 TI 参考设计所述、MSP430F6747已经过改进、可以提供更好的 ESD 性能。  对于这些改进、我强烈建议改用 MSP430F6747A 器件。   

    关于设计具有 ESD 注意事项的系统、我们确实提供了一份应用手册、其中讨论了这些问题并提出了一些最佳实践:  http://www.ti.com/lit/an/slaa530/slaa530.pdf 

    希望这对您有所帮助。  

    谢谢、

    JD