This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:将 TRF7970EVM 固件移植到 DLP7970ABP 中

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSP430F2370, TRF7970A, RF430FRL152H, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/834035/msp430g2553-porting-trf7970evm-firmware-into-dlp7970abp

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件: MSP430F2370TRF7970ARF430FRL152HMSP-EXP430F5529LP

尊敬的所有人:

 由于 TRF7970EVM 不再投入生产、我无法获取评估板。 我购买了 MSP430G2ET 和 DLP7970ABP Booster Pack、假设它的功能与 TRF7970EVM 相似。 情况似乎并非如此。

我意识到 TRF7970EVM 使用 MSP430f2370、而捆绑套件 MSP430G2ET 使用 MSP430G2553。 ROM 空间有很大差异。

我认为我必须简化代码以将整个代码放入 MSP430G2553、因为闪存空间是 MSP430f2370的一半。

我的成绩是否正确? 或者、我是否可以使用未记录的代码库来确保功能不会受到损害?

此致、

郭惠

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    郭惠您好、

    您希望 TRF7970A 读取器支持哪些应答器/标准?

    MSP430g2553的可用固件支持 ISO15693。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    感谢您的及时响应。

    我正在查看对 ISO14443A 2类标签以及 ISO15693标签的读取和写入。

    我是否可以知道您提到的支持 ISO15693的固件? 我可以将其用作起点。

    此致、

    郭惠

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    郭惠您好、

    这是用于处理基于  ISO15693协议的 RF430FRL152H 传感器应答器的固件:

    http://www.ti.com/lit/zip/sloc346

    该固件与以下 GUI 配合使用、 但 特定于 RF430FRL152H:

    http://www.ti.com/lit/zip/slac692 

    在您的情况下、我建议购买 Launchpad MSP-EXP430F5529LP。 这种组合支持所有协议。
    更详细的说明可在以下文档中找到、该文档还包含指向所需软件的链接:

    http://www.ti.com/lit/ug/slou452/slou452.pdf

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helfried:

    感谢您的建议。 我将看一下另一个 LaunchPad。

    此致、

    郭惠