This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:MCU050频率

Guru**** 2539730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/851122/msp430fr6043-mcu050-frequency

器件型号:MSP430FR6043
你好。 在网络监视器上、他们告诉我、MCU050板上的最小脉冲生成频率为133kHz。 当尝试在单音模式下生成此频率(或高达157kHz 的任何其他频率)的脉冲时、USS 应用程序会报告错误:"脉冲生成参数无效"。 如何解决? 允许在较低频率(从100-120kHz)下工作的软件版本将在多快的时间发布?

当前软件版本:
气体演示应用 UltrasonicGasFR6043_02_20_00_12
USSSWLib USS-02_20_00_19
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Evgeny、

    我将与我们的一位 USS 专家进行联系、他们将很快提供更多信息。

    谢谢、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evgeny、

    此器件可能的最小激励频率为133kHz。 为了达到这些较低的激励频率、必须使用68MHz (而不是80)的 PLL 设置重新编译工程。  GUI 不支持在这些较低激励频率下使用配置请求更新、因此您只能在使用此较低激励频率重新编译图像后查看捕获和波形数据。

    BR、
    Leo