This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6972:msp430fr6972

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/852107/ccs-msp430fr6972-msp430fr6972

器件型号:MSP430FR6972

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想使用射频模块(400MHz 射频、NMT-UM434R1采用近地天体移动技术)。

我想将该模块与 MSP430FR6972结合使用。

但我不知道如何使用它。

模块的数据表也不是英文版本。

那么、您能否通过发送任何"链接/数据表/计划"来帮助我、

424MHz 相关。

我想使用 MSP430FR6972制作低功耗无线模块。

提前感谢。

此致、

Srijit。

#请注意、射频模块不是德州仪器(TI)的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srijit、

    我没有为您的模块提供这种材料。 您应联系近地天体移动技术支持部门。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    您能给我建议吗、任何链接、

    这也可以帮助我创建项目。

    我的目的是获取这个想法、

    以生成项目。

    谢谢、

    Srijit。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    近地天体的网址应该是 www.neomobiletech.com, 我在 Google.com 上搜索了该网址。