This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5043:MSP430FR5043 ZFD 和 ToF 测量不稳定

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/847754/ccs-msp430fr5043-msp430fr5043-zfd-and-tof-measurement-unstable

器件型号:MSP430FR5043

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我 使用 MSP430FR5043测试了 ZDF 和 ToF、ZDF 和 ToF 不稳定。ZDF 数据如下所示。  问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    让我对这一点做一些研究、我会再回来的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    您能否提供您使用 GUI 接收到的 ADC 信号的捕获?  我首先要确保您具有良好的信号。

    还请从 GUI 或 userConfig.h 发送您的配置   

    该测试是在温度过高还是仅在室温下进行?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eddie

    感谢您的回复。这是 EVM GUI 的配置。

    当阀门关闭且泵打开时、ZFD 变得更加不稳定。

    此致、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    当我们执行零流量测试时、我们向管道中注入水、并在管道上放置端盖、以确保管道保持静止。  然后将管道放置在温度室中、温度范围为5C 至85C。  您的系统是否可能发生导致漂移的移动?   

    ADC 捕获看起来不错、1MHz 管道的配置看起来不错。  您是否也检查了所用换能器的谐振频率?  您可以使用"频率扫描"选项卡执行此操作。