This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2355:MSP430

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/832925/ccs-msp430fr2355-msp430

器件型号:MSP430FR2355

工具/软件:Code Composer Studio

您好 TI  


我是这个领域的新员工、我在 I2C 通信中遇到了一个问题我正在尝试使用 I2C 发送多个字节、但 我可以看到数据或第一个字节保存在 UCBxTXBUF 寄存器中、但不会被传输、所以任何人都可以帮助我 请注意


提前感谢公司的这种支持。

此致
Sherif  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的代码需要遵循用户指南(SLAU445I)图24-12 (适用于主发送器)中的状态图。

    TI Resource Explorer 中提供了一些示例  

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=APNF68C5JQ9LNzF39fBgHQ__IOGqZri__LATEST

    并在"产品"页面上的"设计和开发"选项卡下。

    在没有任何线索的情况下、这就是我可以提出的所有建议。

    [编辑:一种很容易获得类似这种症状的方法是获取从地址错误。 I2CSA 为7位;R/W 位不是地址的一部分。]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherif、

    我已经有六天没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。 如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。

    此致、

    Johnson