This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430FR5728:使 I2C 通道加倍的可用性?

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/834170/compiler-msp430fr5728-the-availability-of-doubling-i2c-channels

器件型号:MSP430FR5728

工具/软件:TI C/C++编译器

在 Msp430fr572x 系列用户手册第530页中,用蓝色提到:

eUSCI_B 模块支持两种串行通信模式:
•I2C 模式
•SPI 模式

如果在一个器件上执行了多个 eUSCI_B 模块、那么这些模块的名称将是递增的数字。 例如、如果一个器件有两个 eUSCI_B 模块、它们被命名为 eUSCI0_B 和 eUSCI1_B

这是否意味着我只需将 eUSCI_B 模块用作 I2C 的一个通道、而将另一个通道用于 SPI、或者我可以将两个通道用于 I2C 或 SPI?   

请提供建议。  谢谢。

Ted  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    您可以将两个 eUSCI_B 模块用于同一个通信接口。  用户指南中的注释仅用于指示器件具有1个以上 eUSCI_B 模块时命名约定如何工作。