你(们)好
我正在尝试弄清楚如何使用 Timer1 (TB1.1)来触发3个连续模拟通道(A0-A3)的采样和转换。
如数据表的表6-22所示、选择 ADCSHSx=0x2应触发采样序列。
但是、当查看 SLAU445i 第21.2.7.2节的图21-13 (通道序列、12位)时、流程图中没有用于触发序列的 TB1.1信号、而应翻转一些 SW 位以启动新序列。 (根据图表、您需要 ADCENC 上的上升沿才能启动新序列!!!)
1) 1)是否详细说明了 TB1.1如何触发一个序列。
2) 2)是否有一个 SW 代码示例、展示了如何在不需要翻转中断例程内的 SW 位的情况下从 TB1.1触发新序列?
此致
Ofer Zilberberg