This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:MSP430FR5969

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/850859/msp430fr5969-msp430fr5969

器件型号:MSP430FR5969

需要非常清晰的指令来将外部时钟振荡器(32.768kHz)连接到器件型号 MSP430FR5969。

请指明

哪个引脚是输入引脚编号、可用于连接外部时钟振荡器。

除非您的指令明确规定、否则我们计划将外部时钟振荡器直接连接到该引脚。

您可以添加的任何其他注释、以澄清此应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题没有得到任何答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、库罗斯

    对于引脚、您可以使用连接32k 晶振、您可以使用 LFXIN 和 LFXOUT。  

    有关设计指南、请参阅 http://www.ti.com/lit/an/slaa322d/slaa322d.pdf?keyMatch=CRYSTAL%20OSCILLATOR&tisearch=Search-EN-everything

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我已查看您的回复。 但是、我问过以下有关将外部时钟振荡器连接到 MSP4的问题... 器件

    这是信息

    1 -我们不使用32.768kHz 晶体。 计划是连接外部时钟源为器件计时。 应用手册与晶体和相关参数相关

    2:由于外部时钟振荡器是 CMOS 输出、我是否将外部时钟源直接连接到 LXFIN 引脚?

    谢谢你

    库罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、库罗斯

      外部时钟源的频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    外部时钟源为32.768kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、库罗斯

    您可以将具有旁路模式的 LXFIN 引脚用于输入外部时钟源。

    此致

    Gary