主题中讨论的其他器件:MSP430FR4133、 ENERGIA
我使用 此课程 www.simplyembedded.org/.../ 进行学习。
#.mspdebug ezfet
MSPDebug 0.25版-用于 MSP430 MCU 的调试工具
版权所有(C) 2009-2017 Daniel Beer
这是免费软件;请参阅复印条件的来源。 没有
保修;甚至不适用于适销性或特定用途的适用性。
来自 MSP430.dll v3.13.0.601的芯片信息数据库版权所有(C) 2013 TI、Inc.
重置通信...
版本:2.4.1.901、硬件:0xaaaaaaaaaa
重置固件...
HAL_PROTO_EXECUTE:HAL 异常:0xFFFF
HAL_PROTO_EXECUTE:FID:0x51
红色 LED101在板上点亮。
root@msp430.so /home/user/msp430/mspdebug/mspdebug-master
libmsp430:/usr/local/bin/libmsp430.so /usr/local/lib/libmsp430.so
root@MSP430:/home/user/msp430/mspdebug/mspdebug-master 导出 MSPDEBUG_TILIB_path=/usr/local/bin
root@MSP430:/home/user ldconfig
启动时
#./mspdebug utilb
MSPDebug 0.25版-用于 MSP430 MCU 的调试工具
版权所有(C) 2009-2017 Daniel Beer
这是免费软件;请参阅复印条件的来源。 没有
保修;甚至不适用于适销性或特定用途的适用性。
来自 MSP430.dll v3.13.0.601的芯片信息数据库版权所有(C) 2013 TI、Inc.
utilb_API:找不到 libbmsp430.so:libboost_filesystem。so.1.56.0:无法打开共享目标文件:没有此类文件或目录
root@MSP430:/home/user/msp430/mspdebug/mspdebug-master ln -s /usr/local/bin/libboost_filesystem.so.1.56.0 /lib/libboost_filesystem.so.1.56.0
root@MSP430:/home/user/msp430/mspdebug/mspdebug-master ln -s /usr/local/bin/libboost_system.so.1.56.0 /lib/libboost_system.so.1.56.0
root@MSP430:/home/user/msp430/mspdebug/mspdebug-master ldconfig
root@MSP430:/home/user/msp430/mspdebug/mspdebug-master ./mspdebug utilb
MSPDebug 0.25版-用于 MSP430 MCU 的调试工具
版权所有(C) 2009-2017 Daniel Beer
这是免费软件;请参阅复印条件的来源。 没有
保修;甚至不适用于适销性或特定用途的适用性。
来自 MSP430.dll v3.13.0.601的芯片信息数据库版权所有(C) 2013 TI、Inc.
utilb_API:找不到 libbmsp430.so:libboost_date_time.so.1.56.0:无法打开共享目标文件:无此类文件或目录
root@MSP430:/home/user/msp430/mspdebug/mspdebug-master ldd /usr/local/bin/libmsp430.so
linux-vdso.so.1 (0x00007ffe7cbef000)
libhidapi-libusb.so.0 =>/lib/x86_64-linux-gnu/libhidapi-libusb.so.0 (0x00007f905a62b000)
libboost_filesystems.so.1.56.0 =>/lib/libboost_filesystem.so.1.56.0 (0x00007f905a610000)
libboost_date_time.so.1.56.0=>找不到
libboost_chrono.so.1.56.0=>找不到
libboost_thread.so.1.56.0 =>找不到
libstdc++.SO.6 =>/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc ++.SO.6 (0x00007f905a444000)
libudev.SO.1 =>/lib/x86_64-linux-gnu/libudev.so.1 (0x00007f905a0be000)
--------------------------------------------
# uname -a
Linux MSP430 4.19.0-5-AMD64 #1 SMP Debian 4.19.37-5+deb10u1 (2019-07-19) x86_64 GNU/Linux
# udevadm info /dev/ttyACM0
P:/devices/pci0000:00/0000:00:06.0/USB2/2-2/2-2:1.0/TTYACM0
N:ttyACM0
L:0
S:serial/by-id/USB-Texas Instruments MSP_Tools_Driver_0EAEB46F09000500-if00
S:串行/逐路径/PCI-0000:00:06.0-USB-0:2:1.0
E:DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:06.0/USB2/2-2/2-2:1.0/TTYACM0
E:DevName=/dev/ttyACM0
E:MAJOR =166
E:次要=0
E:subsystem=TTY
E:usec_initialized=21161867622
E:ID_BUS=USB
E:ID_VENDOR_ID=2047
E:ID_MODLE_ID=0013
E:ID_PCI_class_from 数据库=串行总线控制器
E:ID_PCI_subclass_from 数据库=USB 控制器
E:ID_PCI_interface_from 数据库=OHCI
E:ID_VENDOR_FER_DATABE=德州仪器
E:ID_MODLE_FER_DATABE=KeyLargo/Intrepid USB
E:ID_VENDORD=TExaS 仪器
E:ID_VEND_ENC=Texas _x20Instruments
E:Id_model=MSP_Tools_Driver
E:ID_MODLE_ENC=MSP\x20Tools\x20驱动程序
E:ID_REVISION=0200
E:ID_SERIAL=TExaS Instruments MSP_Tools_Driver_0EAEB46F09000500
E:ID_serial_short=0EAEB46F09000500
E:ID_type=generic
E:ID_USB_interfaces=:020201:0a0000:
E:ID_USB_interface_NUM=00
E:ID_USB_DRIVER=CDC_ACM
E:ID_USB_class_from 数据库=其他设备
E:ID_USB_Protocol_FER_DATABE=接口关联
E:ID_PATH=PCI-0000:00:06.0-USB-0:2:1.0
E:ID_PATH_TAG=PCI-0000_00_06_0-USB-0_2_1_0
E:ID_MM_Candidate=1
E:DEVLINKS=/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_MSP_Tools_Driver_0EAEB46F09000500-if00 /dev/serial/by-path/pci-0000:00:06.0-USB-0:2:1.0
E:tags=:systemd:
# lsusb
总线001器件001:ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0根集线器
BUS 002 Device 006:ID 2047:0013 Texas Instruments
总线002设备005:ID 80e:0021 VirtualBox USB Tablet
总线002设备001:ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1根集线器
# apt install patch ncurses-dev build-essy bison flex libgmp3-dev libmpfr-dev libmpc-dev texinfo zlib1g-dev libusb-dev libusline6-dev libz-dev <-已安装此数据包。