This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6746:我对 MSP430上的 UCS 有疑问。

Guru**** 2813485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/833595/msp430f6746-i-have-a-question-about-ucs-on-msp430

器件型号:MSP430F6746

我对 MSP430上的 UCS 有疑问。

置位 UCSCTL4后、置位 UCSCTL5时、不添加等待是否有问题?

此致、
da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Da、  

    在置位 UCSCTL4之后、置位 UCSCTL5而不增加等待是没有问题的。 由于 UCSCTL5用来配置分频器、而 UCSCTL4用来选择时钟源、所以最好先配置 UCSCTL5、然后再设置 UCSCTL4、这样正确的频率可以立即生效。  

    此外、在设置 UCSCTL4来选择时钟源之前、最好等待目标时钟源可用。 有关不同时钟源的启动时间、请参阅数据表时钟规格。  

    此致、

    Lixin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    此致、
    da