This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5728:低温超出规格用途

Guru**** 2917070 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/830192/msp430fr5728-low-temperature-out-of-spec-usage

器件型号:MSP430FR5728

我正在研究如何在极低温度下使用采用小型封装的 MSP430FR 类型器件。 FRAM 具有特别重要的意义。 我发现 MSP430FR5728在 LN、-196C 中浸没后将继续运行、但在断电后再次恢复运行失败。 编程器显示错误 "Error connecting to the target:device configuration data inconsistent (连接到目标时出错:设备配置数据不一致)"。 请停止使用/更换目标设备"。 从错误中可以看到、配置可能已损坏? 我在 这些温度下测试了另一个 MSP430非 FRAM 器件、没有任何明显的问题。

我知道这些器件的额定温度不是这些温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeremy、

    这是一个非常有趣的实验。

      根据绝对最大额定值的数据表、超出绝对最大额定值下列出的值的应力可能会对器件造成永久损坏。  

    谢谢、

    是的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 极少数制造商会将其器件的评级下调至-196C ... 您是否知道是否有办法了解芯片的制造时间? 我想知道芯片的程序是否正常、但是在某种程度上、包含配置信息的区域对温度的影响更加敏感。 我能够使用另一个制造了相当一段时间的非 FRAM MSP430、而没有明显的故障。 除非 FRAM 器件比标准器件更容易受到低温应力的影响、否则可能会在某个时候添加一致性检查。 我有兴趣尝试一下最古老的(在制造商中最长的时间)基于 FRAM 的微控制器、以满足我们的需求。

    此致、

    Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeremy、

    您可以查看器件数据表的右上角、并根据数据表的发布时间、您可以了解器件的制造时间。

    谢谢、

    Yidinh=g

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yiding、您好!

    这很有帮助。 谢谢你。