This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:通过 SPI 将 RTC 连接到 MCU

Guru**** 2537880 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/848889/msp430fr5043-rtc-to-mcu-via-spi

器件型号:MSP430FR5043

您好!  

我叫 Manish。

MSP430FR5043是一款定制电路板、我实际上正在尝试通过 SPI 外设与 RTC 模块进行通信。

我通过 TX 缓冲器通过 SPI 发送到 RTC 模块的数据已经过验证、但我没有从 RTC 模块接收任何数据。 我已将 UCLISTEN 位置位、以启用回送模式、该模式将启用回送模式。

我需要以下步骤中的帮助、任何可能有所帮助的示例、  

  1. 为寄存器的 TX 数据生成一组存储器位置;
  2. 为 Rx 数据生成一组存储器位置、以便 RTC 寄存器有一个主页;
  3. 将单字节数据从 TX 发送到 Rx 缓冲器;
  4. 生成一个中断例程、用于清除接收器的输入缓冲器、并为下一段数据做好准备;
  5. 处理中断;
  6. 设置标志;
  7. 退出中断调用;
  8. 用于清空 Rx 缓冲器;
  9. 并再次开始发送下一条消息;

 

提前感谢、

此致  

Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Manish

    我不知道您阻止了哪个步骤? 您无法从 RTC 读取数据? 您使用哪种 RTC 模块? 请提供有关您的设计的更多信息、并使您的问题更清晰。

    此致

    Gary  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Manish

    有关此问题的任何更新? 您是否解决了问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Manish

    我将首先关闭该主题、如果您想讨论该问题、您可以在此处直接回复。